This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS250DF230:插入损耗预算

Guru**** 2875350 points

Other Parts Discussed in Thread: DS250DF230, DS250DF410

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1540307/ds250df230-insertion-loss-budget

部件号:DS250DF230
主题 DS250DF410 中讨论的其他部件

工具/软件:

尊敬的团队:  

我们对 DS250DF230 有一些问题。  

1) 我们想了解如何计算插入损耗预算、如何知道使用重定时器时信号的允许抖动是多少?  

2) 信号检测的功能是什么? DS 中有一个简短的段落、但我们希望更深入地了解此功能的目的是什么以及它的作用。

3) 由于我们不使用 PCIe,因此我们使用的是一种特定数据速率,这种速率并不是一种惯例 —  6.375Gbps 您能解释我们需要使用的基准时钟是什么吗?  这很重要吗? 我们是否需要考虑一些因素?   

谢谢!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ohad、

    1. DS250DF230 在 12.9GHz 下可支持高达 35dB 的损耗。  我建议使用 IBIS-AMI 模型进行仿真、以便更好地了解系统性能。
    2. 信号检测功能用于识别 RX 引脚上何时存在信号并相应地开启通道。
    3. 您可以使用 CAL 时钟速率。  有关将 DS250DF230 配置为 6.375Gbps 的详细信息、请参阅编程指南。

    谢谢、

    Drew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Drew、  

    我们知道该器件的 IBIS-AMI 仿真文件用于 ADS 仿真工具。  
    由于我们使用的是 HyperLynx、您是否知道为了顺利运行仿真、我们需要进行哪些修改?  

    谢谢!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ohad、

    Drew 不在办公室。 我团队中的某个人很快就会回来。

    谢谢、

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    据我所知、HyperLynx 支持 IBIS-AMI 模型。  您在 HyperLynx 中发现模型有问题吗

    此致、

    Undrea.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们无法更改任何参数、 无论通过什么操作都会获得相同的结果。  

    我们是否熟悉 hyperlynx 中的此模型的任何问题?   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们确实需要帮助、  
    这阻碍了我们对器件的进一步改进。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ohad、

    在建模中、客户是否将 CTLEAdapt 设置为“0",“,然后、然后输入 CTLE 值?  在 ADS 中、除非 CTLEAdapt 值也发生变化、否则眼图也不会改变。

    此致、

    Undrea.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Undrea:  

    是的、我们将 CTLEAdapt 设置 为“0",“,手动、手动输入 CTLE 值、然后仍然出现问题。

     

    1. 在问题 1 得到解决之前、您能否建议使用使用相同串行器/解串器 PHY 的类似重定时器? 这将使我们能够在 HyperLynx 中将其用作替代模型
    2. 如果无法解决该问题 1、并且没有具有类似串行器/解串器 PHY 的类似重定时器、我们是否可以根据客户的特殊要求执行仿真?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ohad、

    今天上午、我将在 SC 中与团队一起寻找另一款车型。

    感谢您的确认、使用 ADS 时、我确实看到了更改 CTLE 值的效果。   这些模型已使用 ADS 进行验证、但不使用 Hyperlynx、但该版本的 IBIS-AMI 模型应与我找到的模型兼容。

    除了源极、原理图中的主要区别在于 ADS 原理图中添加的外部端接。

    此致、

    Undrea.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ohad、

    则可以尝试使用 DS2x0DFx10 IBIS-AMI 模型。  这可以在 DS250DF410 设计页面中找到

     禁用 DS250DF230 CTLE 旁路时、DS250DF410 的 CTLE 与 DS250DF230 相同。

    此致、

    Undrea.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们需要访问安全文件夹。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ohad、

    这是在产品页面 (https://www.ti.com/product/DS250DF410)?) 上提出的申请 我没有看到批准请求。

    此致、

    Undrea.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    让我看看我是否可以手动进行审批、因为我没有收到通知。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果可能、也供客户使用、  
    谢谢!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    已完成。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢!