This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB984-Q1:4K/60p FPD-link 连接到 MIPI/CSI 解串器

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: DS90UB9722-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1553038/ds90ub984-q1-4k-60p-fpd-link-to-mipi-csi-deserializer

器件型号:DS90UB984-Q1
Thread 中讨论的其他器件:DS90UB9722-Q1

工具/软件:

亲爱的

  客户的汽车投影仪项目正在寻找一款具有 MIPI/CSI 输出格式、支持 4K/60p 并符合 AEC-Q100 标准的 FPD-link 解串器。 您有任何适合 TI 的解决方案吗? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jon、

    我们显示产品系列中唯一支持 MIPI CSI 输出的 FPD-Link 解串器是 DS90UB940-Q1。 940 仅支持高达 1080p 的分辨率。 对于高达 4K 的显示分辨率、我们主要看到对 eDP 解串器的需求。 DS90UB984-Q1 是一款支持 4K 的 eDP 解串器。

    客户是否能够从 MIPI CSI 切换到 eDP?

    此致、

    插孔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    插孔、

       附件是客户的图块。 SoC RK3576 没有 eDP 输入接口。 您能否帮助确认使用 DS90UB9722 CAN FPD-Link 至 MIPI/CSI-2 是否支持 4K 60p 解串器?谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jon、

    Jack 今天很棒、将回到星期一。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jon、

    DS90UB9722-Q1 可支持每个 CSI-2 端口高达 10Gbps 的速率。 60Hz 的 4K 视频可能会超过 10Gbps、具体取决于数据类型(24bpp、18bpp 等)、因此我无法确认此解决方案是否可行。 如果 SoC 可使用两个 CSI-2 端口、则此解决方案可供使用

    您知道客户用于此系统的串行器是什么吗?

    此致、

    插孔