This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDP2004:通道和极性交换

Guru**** 3009660 points

Other Parts Discussed in Thread: TDP2004, TMUXHS4612

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1554141/tdp2004-lane-and-polarity-swapping

器件型号:TDP2004
主题中讨论的其他器件: TMUXHS4612

工具/软件:

您好、

TDP2004 是否支持通道交换? 例如、将 D0A 与 D3A 交换。

TDP2004 是否 支持 一对内的极性交换? 例如、将 D0+A 与 D0-A 交换

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dan:

    由于 TDP2004 是线性转接驱动器、因此、只要输入和输出通道交换并且极性交换、该器件就支持极性和通道交换。

    此致、

    j

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 J、这是个好消息!

    这一点非常重要、因为我计划将 TMUXHS4612 与 TDP2004 配合使用、他们的引脚映射无法在不超过过孔数和其他信号完整性指南的情况下轻松对齐。

    此致、
    Dan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dan:  

     只要输入和输出匹配 、TMUXHS4612 还应支持通道和极性交换、因为该器件是无源多路复用器。  

    此致、
    j