This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB2E11:客户是否可以在 Intel 最新平台 (Noval Lake) 中使用 TUSB2E11、即使它不遵循 Intel CFP?

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB2E11

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1554154/tusb2e11-can-customer-use-tusb2e11-in-intel-latest-platfrom-noval-lake-even-though-it-doesn-t-follow-intel-cfp

器件型号:TUSB2E11


工具/软件:

尊敬的团队:

客户想知道 TUSB2E11(单端口 eusb 中继器)是否可与其他供应商的 CFP eusb 器件一样使用? 我们仅拥有双端口 eusb CFP 器件、但如果客户可以接受我们的封装、是否也可以使用 TUSB2E11?

谢谢你

Charles

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Charles:

    是的、TUSB2E11 也可以正常工作。 它将执行与其他供应商设备相同的功能。

    谢谢、

    Ryan