This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9555:更宽的工作温度范围

Guru**** 3009570 points

Other Parts Discussed in Thread: TCAL6408, TCAL6416, TCAL9539, TCA6408A-Q1, TCAL9538

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1554187/tca9555-wider-operation-temperature

器件型号:TCA9555
Thread 中讨论的其他器件:TCA6408A-Q1、TCAL6408 、 TCAL9538、TCAL6416、TCAL9539

工具/软件:

尊敬的专家:

您能帮助建议替换 TCA9555PWR、以获得更宽的工作温度范围(超过 85℃) 吗)吗?

Joyce

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TCAL6408、TCA6408A-Q1、TCAL9538、全部具有不同的引脚排列、不带内部上拉电阻器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Joyce、

    我们所有的 Q1 I/O 扩展器都是–40°C 至 125°C。  

    任何“TCAL I/O 扩展器的额定温度范围都是–40°C 至 125°C。 TCAL9539 和 TCAL6416 属于这一类别。

    此致、

    Tyler