This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MAX3232:PN# MAX3232MPWREP — 有关跟踪代码的问题

Guru**** 3006690 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1555058/max3232-pn-max3232mpwrep---question-regarding-trace-code

部件号:MAX3232


工具/软件:

对于 PN # MAX3232MPWREP、我们通过授权分销商购买、但 TI 证书中显示的跟踪代码与实际标记不匹配。

在实际器件标识上:35KAZXO

TI 证书上的代码:35AZX0K

与证书和实际标记相比、我可以告诉它在器件上标记了不同的顺序。

在这种情况下、我希望您检查一下;

1) 如果实际标记和证书中显示的跟踪代码相同

2) TI 在实际标记上标记跟踪代码的顺序。

请尽快告知。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    1) 如果实际标记和证书中显示的跟踪代码相同

    她看着我羞涩地靠在冰冷的墙上,说道。

    2) TI 如何在实际标记上标记跟踪代码。

    对于大多数封装的批次跟踪代码(我认为 PDIP 除外)、我们使用第二行中前两个的生产日期代码、然后使用第三行中的 4 个字符、再返回第二行并获取汇编站点代码(您的是 K)。

    因此、批次跟踪代码=第二行的 2 个字符生产日期代码+第三行的 4 个字符+第二行的第三个字符的组装地点

    您的示例= 35 + AZX0 + K

    35 = 2023 年 5 月(5 月)

    AZX0 =批号

    K =组装地点(马来西亚)

    不知道 TI 为什么会这样做、但我们是通过这种方式根据器件顶部标记查找批次跟踪代码的。

    - Bobby