This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ESD441:浪涌冲击的钳位电压@IPP=1A

Guru**** 3006930 points

Other Parts Discussed in Thread: ESD441

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1554811/esd441-clamping-voltage-with-surge-strike-ipp-1a

器件型号:ESD441
主题中讨论的其他部件: Strike

工具/软件:

我想了解 ESD441 浪涌冲击的钳位电压。

(测试条件:IEC 61000-4-5、IPP = 1A、<xmt-block1>tp</xmt-block> = 8/GND、IO 至<xmt-block2> 20 μs</xmt-block>)</s>tp 20 μs

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Akira:

    遗憾的是、我们手头没有这些数据。 我们可以在最大 IPP (6A) 处提供钳位、即 7.6V。  

    您能否分享需要 1A IPP 的动机、以及无法使用 TLP 或最大 IPP 钳位值的原因? 我可以考虑对一两个器件进行测量、但这需要一些时间。

    此致、

    Josh Prushing