This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83TG720EVM-MC:运行温度范围?

Guru**** 3006930 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430F5528

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1554628/dp83tg720evm-mc-operating-temperature-range

器件型号:DP83TG720EVM-MC
主题中讨论的其他器件:MSP430F5528

工具/软件:

该电路板的工作温度范围是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jae:

    我检查了 BOM、就温度特性而言、最有限的元件似乎是 MSP430F5528、其额定温度范围为–40°C 至+85°C。 因此、最好在测试期间将此 EVM 限制在该温度范围内。

    此致、

    Evan Su

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Evan:  

    我介绍了 BOM 中的前几项、CSTCR4M00G15L99-R0 的工作温度范围甚至更窄、为 0°C 至 70°C。  

    我是否可以安全地达到此限值?

    谢谢、

    Jae Won

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jae:

    不错的捕捉、0 到 70 摄氏度应该更安全。 产品系列的振荡器数据表中的 性能数据范围比这更宽、因此我无法确定制造商网站上给出的 0-70°C 范围是不会损坏的范围、还是 PPM 精度合理的范围。 在我们较新的电路板上、我们已切换到汽车级晶体元件、但这是早期的设计之一。

    此致、

    Evan Su

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    明白。 谢谢 Evan!