This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN1044A-Q1:CAN /CAN FD 物理层

Guru**** 3011240 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1555001/tcan1044a-q1-can-can-fd-physical-layer

器件型号:TCAN1044A-Q1


工具/软件:

您好的团队、

我的客户 Bosch 正在使用  TCAN1044AVDRQ1  为他们的 projetcs。

他们不知道是不是 TCAN1044AVDRQ1  能否满足  下面的 CAN /CAN FD 物理层 — 硬件通用要求?

CAN:

  1. 比特率容差应适用于 2 位时间和 13 位时间之间的所有周期。
  2. 接口实现必须满足 ISO11898-2 [Ext CAN PL 4]中的往返延迟要求。 CAN 接口中的往返延迟不得超过 255ns。

 CAN FD

  1. 网络传输速度容差应适用于 2 位和 13 位时间之间的所有时间段。
  2. 接口实现必须满足 ISO11898-2 [Ext CAN PL 4]中的往返延迟要求。 CAN FD 接口中的往返延迟不得超过 255ns。

     

此致、

张晓伟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Xiaowi:

    是的、请帮助您查看数据表的第一页、该页面阐明了器件同时支持 CAN 和 CAN FD。 另请参阅最大 255 ns 环路延迟的开关特性  

    “2–13 位周期“语言通常是系统级检查(控制器+收发器+布线/隔离器)。 TCAN1044AVDRQ1 的严格环路延迟和对称性可提供裕度。 因此、客户可以通过 CAN 控制器的振荡器容差和线束延迟来满足要求、谢谢。

    此致、

    Michael。