This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB971-Q1:DS90UB971-Q1

Guru**** 2473260 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1554394/ds90ub971-q1-ds90ub971-q1

器件型号:DS90UB971-Q1


工具/软件:

您好:

我正在寻找一对用于 4M 60fps 传输的摄像头串行器和解串器。

您能推荐一个符合我规格的配对吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Myungjin:

    您能否分享您在这里使用的特定分辨率和 CSI-2 数据类型? DS90UB971 可能非常适合、该器件具有通过 4 通道接口实现高达 1500Mbps/通道的 MIPI CSI RX 速率。 这可与 FPD-Link IV 解串器配对、例如 UB9702 或 UB9724。

    是否有 具体的项目? 我们很乐意帮助您整理 SER/DES 解决方案的方框图、以满足此处的系统需求。

    此致、

    Thomas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Thomas:

    感谢您的评论。

    目标图像传感器输出 2688 (H) x 1520 (V) 10 位 60fps、采用 MIPI 4 通道。

    这是一个车载 DVR 项目、其接收 SERDES 格式的 qHD 摄像头视频。

    您能为我的项目推荐最佳解决方案吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Myungjin:

    感谢您提供这些详细信息。 请问这里的数据类型是 YUV422 10 位(每像素 20 位)还是 RAW10 格式(每像素 10 位)? 在这两种情况下、Ub971 可能是此处的最佳拟合。 是否还有其他摄像机也需要此平台的 ser/des 链接?

    此致、

    Thomas  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Thomas:

    数据类型为 RAW10。

    我正在考虑稍后获得 4K 摄像头、但目前只有 这种摄像头规格。  转换器。

    谢谢。