This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB948-Q1EVM:DS90UB948-Q1EVM

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1553404/ds90ub948-q1evm-ds90ub948-q1evm

器件型号:DS90UB948-Q1EVM


工具/软件:

尊敬的团队:

为什么无法从触摸地址 0x4A 读取第一个字节 (0xA4) 之后的第二个字节?

947 已发送第二个时钟、但不重复 948。

最后、948 断开连接、需要重置 947 才能重新连接。

以下是应用图:

I2C 错误帧:

e2e.ti.com/.../947_2D00_2025081401.txt

e2e.ti.com/.../948_2D00_2025081401.txt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John:

    948 和触摸屏显示器的 I2C 地址是什么? 您需要分配每个 I2C 和别名地址、以便通过 I2C 通信流水线进行通信。

    Aaron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Aaron、

    感谢您的答复。

    触摸屏 I2C 地址为 0x4A。

    我使用 PASS ALL 函数寄存器 0x17.bit7=1(对于 947 EVB)和 0x05.bit7=1(对于 948 EVB)。

    然后、  对于 947 EVB、寄存器 0x3.Bit5 = 0、 I2C 通信正常。

    非常感谢。