This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65LBC184:原厂器件标识

Guru**** 3009510 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1554596/sn65lbc184-genuine-part-marking

器件型号:SN65LBC184


工具/软件:

您好、

我设计了几个使用上述 RS485 收发器的电路板、包含瞬态电压抑制功能。 我们使用我直接从 TI 购买的器件制造了数千块电路板、这些电路板上有包含 TI 标识的标识(请参阅下面的两个示例)。 该设计通过了所有 EMC 测试、在现场似乎运行良好。

然而,一个分包制造商也使主板安装了一个芯片,似乎可以工作,但有不同的标记 — 然而,我们正在收到有关 RS485 锁定领域的报告(微处理器仍在运行,但 RS485 设备不在网络上传输,电源循环后它开始再次工作)。 以下是它们的外观:

  

我的问题是、我们是否应该质疑带有该标记的芯片的真实性? TI 是否生产采用不同标记的芯片? 我们花了很多时间试图找出问题,因为它不是经常发生在现场。

非常感谢、

GREG

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Greg:

    那么、我的问题是、我们是否应该用此标记来质疑芯片的真实性?

    您是否知道分包商是否从授权卖家购买设备?

    我能够从顶部标记找到与我们使用的内部系统相匹配的批次追踪代码。 (这不能保证真实性,但至少会清除此检查)

    ] TI 是否生产带有不同标记的芯片?

    我认为每隔几年、TI 就会更改其器件标识。 我看到 Mouser 为该器件提供了 PCN、该器件显示了 2022 年的新器件标识(故障器件似乎是 2024 年的样子)。 虽然字体与我能看到的 PCN 不匹配、但其他所有字体看起来都匹配。 (我再次没有根据这一点确认或否认它是真实的)。

    通常、我们的质量团队会尝试通过其渠道(授权经销商)跟踪设备、以确认其真实性。 如果您怀疑存在质量问题、您可能需要与质量团队联系(在流程中,我认为他们应该尝试验证真实性)。

    - Bobby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢 Bobby — 我会让我的客户看看他们是否可以从他们的其他分包商那里获得详细信息。 如果我能得到它们,我会在这里发帖。