This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVD231:UL 认证

Guru**** 3018700 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65HVD231

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1554293/sn65hvd231-ul-certification

器件型号:SN65HVD231


工具/软件:

我们的 ?需要 SN65HVD231 的 UL 认证,请您提供、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hui:

    我们的一名工程师被分配到这一职位、并将在一周结束时回复您。

    - Bobby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hui

    这是一款较旧的器件、在开发时没有获得 SAE J2962 认证的计划、也没有获得 SAE J2962 认证的计划。 您是否了解过我们更新的 3.3V CAN 收发器、即 TCAN34xx-Q1 系列器件、看看它们是否适用于此应用? 这些测试已通过官方汽车 EMC 测试、如果需要 EMC、可能会满足客户需求。

    此致、

    Eric Hackett