This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THVD8000:申请访问安全文档

Guru**** 3009380 points

Other Parts Discussed in Thread: THVD8000

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1554630/thvd8000-request-for-access-to-safety-documentation

器件型号:THVD8000


工具/软件:

您好 TI 支持团队:

我正在根据[ISO 26262/IEC 61508]从事安全关键型设计、需要元件 THVD8000 的安全和可靠性数据。

具体而言、我想请求访问:

-安全手册
- FMEDA 报告或故障模式信息
- FIT/MTBF 数据(例如 Telcordia, JEDEC )
-任何安全包或功能安全材料

您能否联系我并联系相应的 TI 销售或应用工程联系人、以便开展此工作? 如果 my.ti.com 上有表格或程序、我将感谢您的指导。

感谢您的支持。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jaime、

    这不是符合汽车标准的器件、因此没有功能安全文档。 我不确定是否可以生成测试报告、因为功能安全文档绑定了汽车标准、并且器件不会通过汽车认证。  

    我可以尝试让您与 TI 销售团队联系、但如果打算专门为此器件生成功能安全文档、我的管理人员将不允许我们记录该文档已通过功能安全批准。  

    - Bobby