This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB948-Q1:TI941 是否可以获取已收到的消隐区域的参数?

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1552908/ds90ub948-q1-can-the-ti941-obtain-the-parameters-of-the-blanking-area-that-has-been-received

器件型号:DS90UB948-Q1


工具/软件:

您好、

   根据“snla132g.pdf"文件“文件、通过阅读相关的登记册、可以获得 TI948 收到的有效分辨率。 然后、TI948 是否也可以获取与消隐区域相关的参数?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 MIN:

    解串器不会从串行器接收任何消隐。 因此、没有可用于读取从串行器发送的消隐的寄存器。

    Aaron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Aaron、

       上图显示了公司 TI941 同轴解决方案的设计。 此器件是否有任何问题?    我已经查看了贵公司的同轴解决方案。 DOUT_N 端子需要 47pF 电容器、但我们此处的设计使用 100pF 电容器。 是否会有任何问题?

      最小值

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 MIN:

    同轴电缆配置看起来正确、但 N 信号的交流耦合电容器应为 47nF 或数据表中建议的值。 您可以将 50Ω 电阻器 R9411 和 R9412 端接在更靠近器件的位置。 顺便说一下、您是使用来自 DSI 的外部时钟源还是内部时钟?

    Aaron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Aaron、

    好的。 我们试着用干法将其更改为 47nF。 我们使用来自 DSI 的内部时钟。

    最小值

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 MIN:

    如果要使用来自 DSI 的基准、则需要确保寄存器设置为 0x56 = 0x02 和 0x4F = 0x80。

    Aaron