This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TRS3222E:TRS3222EIPWR 上 IEC 61000-4-2 的旁路电容器要求

Guru**** 2694555 points

Other Parts Discussed in Thread: TRS3222E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1554589/trs3222e-bypass-capacitor-requirement-for-iec-61000-4-2-on-the-trs3222eipwr

器件型号:TRS3222E


工具/软件:

在当前可用的 TRS3222E 数据表 — SLLS793A - 2007 年 6 月 — 2021 年 8 月修订版中、6.3 ESD 等级 — IEC 规格有一条脚注、似乎规定、当第 9.2 节中的典型应用图中仅显示使用了 0.1 μ F 时、需要使用 1 μ F 或更大的电容器作为旁路电容器以满足数据表规格。  这是数据表上的拼写错误吗?  还是真正需要 1 μ F 旁路电容器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Gerald、

    ESD 部分中的脚注是由于该器件新设计的芯片所致。 如果有新的芯片、则需要使用 1 μ F 电容器来满足 ESD 等级要求(我相信新芯片是我们从现在开始将要制造的芯片,因此最好从现在开始设计包含 1 μ F 电容器的原理图。)

    [引述 userid=“184218" url="“ url="~“~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1554589/trs3222e-bypass-capacitor-requirement-for-iec-61000-4-2-on-the-trs3222eipwr ]数据表中是否有此拼写错误?  还是确实是一个 1 μ F 的必需旁路电容器?

    数据表的应用部分未更新以包含 1uF 电容器(在更新过程中错过了此内容)。 请使用一个 1uF 去耦电容器、放置在尽可能靠近 Vcc 引脚的位置、并使用可靠的 GND 基准。

    - Bobby