This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB935-Q1:DS90UB935-Q1 的 GPIO 输出电流能力

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: DS90UB935-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1554361/ds90ub935-q1-gpio-output-current-capability-for-ds90ub935-ds90ub953

器件型号:DS90UB935-Q1


工具/软件:

尊敬的 TI 团队:

我正在使用 DS90UB935-Q1 和 DS90UB953 串行器、想要澄清 GPIO0~3 的输出电流能力。

具体而言、我计划使用其中一个 GPIO 来控制图像传感器的复位引脚、该传感器具有 1.8V 内部上拉电阻器。 为避免在上电期间出现意外行为、我打算添加一个外部下拉电阻来确保 RESET 信号保持低电平、直到 GPIO 被初始化。

在最终确定电阻值之前、我想确认:

当配置为输出时、IOH IOL~3 的最大输出电流能力 (GPIO0/GPIO0) 是多少?
建议的最大电流负载是否可确保可靠的逻辑电平、并避免对 GPIO 驱动器造成压力?
非常希望提供有关数据表部分或应用手册的任何指导或参考。

提前感谢!