This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83TD510E:双电源运行

Guru**** 3011460 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83TD510E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1553135/dp83td510e-dual-supply-operation

器件型号:DP83TD510E


工具/软件:

您好:

我想为  DP83TD510E 使用双电源。  具体来说、我想从 3.3V 为 VDDIO 供电、从 1.8V 为 VDDA 供电。

数据表建议在使用双电源时为 DVDD 使用外部 1.0V 电源、因为这样可以降低功耗。

双电源是否需要 DVDD 的外部 1.0V 电源、或者是否可以像使用单电源一样将 CEXT 连接到 DVDD?  功耗 在我的应用中不是问题。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Cyrus:

    如果在双电源供电时断开 DVDD 电源、只需使用单电源供电即可。 两者之间的唯一区别是增加了 DVDD 电源。 如果不考虑功耗、您可以使用单电源模式。  

    此致、

    Vivaan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vivaan、

    感谢您的答复。

    因此、双电源运行不是指 VDDIO 和 VDDA 上的不同电压?  双电源运行是指向 DVDD 提供单独的 1.0V 电源?

    如果是这种情况、可以在数据表中更清楚地说明这一点。  实际使用 1、2 或 3 个电源供电。   例如、如果我理解正确、VDDIO 上的电压可能为 3.3V、VDDA 上的电压可能为 2.5V、DVDD 上的电压可能为 1.0V。

    Cyrus

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Cyrus:  

    那么双电源运行不是指 VDDIO 和 VDDA 上的不同电压?  双电源运行是指为 DVDD 提供单独的 1.0V 电源?[/报价]

    正确。 我对这种混乱感到抱歉。 我做了一个注意事项、以便在数据表中更清楚地说明该文档的下一个修订版的措辞。  

    此致、

    Vivaan