This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLK2501EVM:TLK2501 到 FPGA 兼容性

Guru**** 3011810 points

Other Parts Discussed in Thread: TLK2501EVM, TLK2501

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1552074/tlk2501evm-tlk2501-to-fpga-compatibility

器件型号:TLK2501EVM
主题: TLK2501 中讨论的其他器件

工具/软件:

尊敬的团队:

我将  TLK2501EVM 连接到具有以下直流和交流特性的 FPGA:

在上图中、相关信息为 DVPPOUT (800mV)、共模输出 (DVPPOUT/2 = 400mV)

上述 FPGA 的 TX 连接到 TLK2501EVM 的 RX (RXP 和 RXN -> DINRXP 和 DINRXN)

其中根据数据表:

考虑到 Tx 为 800mV DIFF、此处的 RX 最小为 200mV DIFF、似乎可以正常。  
在查看共模时、我有点困惑、在 EVM 中、有交流耦合、然后端接至 VAD2、如所附的第二张图片所示、我想它是按照 TLK2501 数据表中的建议增加了 1.5V 的直流电平、但不确定。
如果您在此处看到任何违规或错误、请告知。
如果需要其他信息、请告知我。

谢谢、
道德。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、道德、

    我们将对此进行审查、稍后会联系您。

    谢谢、

    Drew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Drew、

    此问题对我们非常重要、我们恳请您随时向我们通报任何最新情况。

    谢谢、

    道德。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、道德、

    对此延迟深表歉意。 请注意、EVM 显示了如何设置 VDDA2*(825/(825+200))= 2.0V 的直流共模电压。

    一般来说、您的应用看起来不错。

    我们审查的标准:

    • D_VPPOUT (800mV) 满足 200mV 输入要求(正常)。  请注意、对于该规格、FPGA 和 TLK2501 之间指定差分电压的方法可能不同。  我假设 FPGA 使用 V_pp (V_TXP - V_TXN)、而 TLK2501 使用|V_RXP - V_RXN|。  使用 FPGA 规格法、VID 规范实际上为 400mVppd。
    • FPGA 可以交流耦合到 TLK2501、因此 FPGA 上的共模电压不是问题。
    • 我想强调的一点是最大接收器共模规格。  按照规定、 接收器引脚上的电压不超过 VDD。  查看 D_VPPOUT、对于 2.0V V_CMR、这也不是问题。

    谢谢、

    Drew