This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVD78:驱动器输出短路保护

Guru**** 2927910 points

Other Parts Discussed in Thread: THVD1450

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1556070/sn65hvd78-driver-output-short-circuit-protection

部件号:SN65HVD78
主题中讨论的其他器件:THVD1450

工具/软件:

尊敬的团队:

我需要尽快确认。

我需要知道驱动器输出是否具有内部短路保护。  

我正在分析我在设计中面临的一个情况。 我在两个不同的电路板上使用了多个驱动器、当两个驱动器输出的电缆误连接时会发生这种情况。  

当一个驱动器将总线拉至高电平、另一个驱动器将总线拉至低电平时、两个 IC 的驱动器引脚之间将发生死区短路。 对于这种类型的故障情况、我希望两个驱动器输出引脚上的 IC 都存在内部短路电流限制。

当 IC 进入热关断状态时、驱动器引脚将处于高阻抗状态、对吗? 故障清除后、驾驶员是否会自动重新启动?

我需要这两种故障情况(驱动器输出短路和热关断)的更多信息。

请提供您的意见。  

谢谢你

Malkangouda Patil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Malkangouda:

    该器件具有 160mA 短路保护功能。 这可以在数据表的“电气特性“部分看到(您可以搜索“IOS")“)。  

    是的、驱动器在热关断期间将处于高阻抗状态:

    一旦温度范围重新进入有效电平、器件将根据/RE 和 DE 引脚恢复运行。  

    总体而言、假设两个驱动器组合电流不违反此器件的绝对最大值条件、此器件应该可以很好地处理这种情况。 但是、我强烈建议切换到我们更新的 THVD14xx 器件系列、尤其是 THVD1450。 该器件具有基本相同的规格、但具有更高的短路电流保护以及其他改进功能。 与 SN65HVDxx 系列器件相比、我们的 THVD14xx 系列器件进行了许多改进(改进的成本结构,更好的 ESD 保护,更高的总线故障保护等)。

    如果您有任何其他问题或在选择收发器时需要帮助、请告诉我。  

    此致、

    Ethan