This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS280DF810:此重定时器能否实现 8.5Gbps 的数据速率?

Guru**** 3005460 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1556305/ds280df810-can-this-retimer-achieve-8-5gbps-data-rate

器件型号:DS280DF810


工具/软件:

您好、只需确认该重定时器是否能够实现 8.5Gbps 的数据速率?  

谢谢!   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、  

    该重定时器将无法将 CDR 锁定到 8.5Gbps、因为这不是 28Gbps 的子速率。 但该重定时器仍可在 8.5Gbps 上执行 CTLE。  
    请参阅下表:


    此致、
    j

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有另一种方法可以设置数据速率(手动数据速率配置):  
    我们可以使用这种方法实现该速率吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、  

    使用寄存器 0x60 - 0x63 手动配置数据速率仍不会启用信号锁定、因为所需的 8.5Gbps 速率超出了支持的 VCO 范围。 该器件可以锁定到此范围内任何速率的 20.2 - 28.4Gbps 或者 div-2 或 div-4 子速率。 DFE 也不能以 8.5Gbps 应用、因为它依赖于 CDR 锁定。  

    此致、
    j