This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN1044-Q1:TCAN1044DRQ1

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: TCAN1044-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1554392/tcan1044-q1-tcan1044drq1

器件型号:TCAN1044-Q1


工具/软件:

TCAN IC 待机引脚 在一段时间内变为高电平(待机模式)时、RX 变为低电平  
如何解决此问题  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bhagwant:  

    与数据表的图 8-5 类似、CAN 总线上很可能存在一些流量或噪声、使得 RXD 在唤醒信号时变为低电平、建议验证总线是否为隐性且正确端接、唤醒滤波器或噪声、以及 VIO 是否符合预期。 因此、需对 CANH、CANL、STB 和 RXD 进行范围确认在 RXD 下降之前观察到的帧、同时确保 VIO 符合预期。谢谢。

    此致、

    Michael。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在睡眠条件下捕获了波形、如下所示  

    您能就此提供反馈吗  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Bhagwant:  

    请帮助提供一些反馈、我应该能够在明天之前更新、谢谢。

    此致、

    Michael。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bhagwant:

    对延迟深表歉意。

    您似乎实际上没有使用 VIO 选项。 因此、RXD 在 P_5V 变为低电平时变为低电平、这一点与预期一致。

    此致、

    Michael。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    VIO 连接(引脚 5)至 3.3V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    3.3V 是永久电源供电  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bhagwant:

    TCAN1044-Q1 没有 VIO。 它是无连接引脚。  

    因此、器件仅识别 VCC。 如果未提供 VCC 电源、其他引脚也将无法正常工作。

    您能否帮助我们再次确认? 谢谢。

    此致、

    Michael。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    IC 中有 VIO 引脚 、连接到 3.3V 永久电源  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bhagwant、

    请阐明您使用的是 TCAN1044-Q1 还是 TCAN1044V-Q1 器件。 TCAN1044V-Q1 是具有 VIO 的器件、TCAN1044-Q1 在引脚 5 处没有连接。

    此致、

    Eric Hackett  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TCAN1044DRQ1

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bhagwant、

    正如 Michael 所说、TCAN1044DRQ1 上没有 VIO 引脚、引脚 5 是无连接引脚、这意味着它无法正常工作。 TCAN1044DRQ1 只能使用 5V 逻辑。 因此、如果您的 VCC 电压不存在、器件未通电、任何功能都无法正常工作。

    此致、

    Eric Hackett  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eric  

    在这种情况下,我需要保持 VCC(5V 逻辑)始终为高电平(即使在睡眠情况下) 来解决这个问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bhagwant:

    是的、情况就是这样。 或者、您可以改用 TCAN1044V-Q1(或更新版本的 TCAN1044AV-Q1)、谢谢。  

    此致、

    Michael。