This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB8041:TUSB8041 GRSTz 信号的上升/下降时间要求是多少

Guru**** 2928790 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB8041

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1555356/tusb8041-what-is-the-rise-fall-time-requirement-on-tusb8041-grstz-signal

器件型号:TUSB8041


工具/软件:

您好、专家、

在我们的电路板上、TUSB8041  GRSTz 引脚通过一个 RC 滤波网络连接到主机处理器。

在 TUSB8041 数据表第 10 页的第 7.5 节 “电气特性 — 3.3V I/O “中、一个最大 25ns 的输入转换时间 该限制是否也适用于具有 迟滞功能的 GRSTz 信号?

谢谢、

Peng、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Peng:

      集线器内的 GRST 引脚上有上拉电阻器、您只需 在 GRStz 引脚上连接外部 1uf 电容器、或可通过外部 GPIO 信号进行控制。

    好极了

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian、

    如果只有 1 个外部 1uF 电容器、则根据第 11 页的数据表注释“(2)、除非 GRSTz 仅连接到电容器并连接到 GND、否则 VDD33 和 VDD 之间没有上电关系。 那么在 VDD33“之前、VDD 必须稳定最小 10 μs。 在我们的电路板上、VDD 晚于 VDD33 上电。 因此、向 GRSTz 添加了外部 RC 延迟、以 满足 3ms Td2 要求。

    问题是当  GRSTz 上升时间超过 3ms(表 7.5 中的转换时间远超过 25ns)时、这是否会导致此集线器芯片的功能/性能/可靠性问题?

    谢谢、

    Peng

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Peng:

      只有 输入迟滞会影响 GRSTz 引脚、缓慢上升沿不会影响 此集线器芯片的功能/性能/可靠性。

    好极了

    Brian