This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB1146-Q1:USB 转接驱动器

Guru**** 3005610 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB1146-Q1, TUSB1044A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1556127/tusb1146-q1-usb-redriver

器件型号:TUSB1146-Q1
主题: TUSB1044A 中讨论的其他器件

工具/软件:

我使用 TUSB1146-Q1 通过 USB Type-C 转接驱动开关解决方案设计 DisplayPort 交替模式、但我不知道该转接驱动器在没有信号衰减的情况下能够传输多远、、数据表中未说明。 我们的使用场景需要 5 米的 Type-C 电缆,所以我对电缆的设计提出了一些要求,它 包含两个发射芯片–每个插头一个,并且还需要两个重拨芯片 — 每个插头一个。

我想问两个问题:

1. TUSB1146-Q1 传输距离?是否需要在 USB Type-C 电缆中添加额外的转接驱动器?

2.如果 需要添加转接驱动器,是否有推荐的芯片? 由于 TUSB1146-Q1 已经在主板上切换了信号、因此我能否在电缆中使用普通的 USB 转接驱动器? 我们需要 DisplayPort 交替模式、 不仅要传输 USB 信号、还要传输视频信号

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    1. TUSB1146-Q1 传输距离?是否需要在 USB Type-C 电缆中添加额外的转接驱动器?[/报价]

    根据 USB Type-C 规范、10Gbps 信号传输的最大无源电缆长度为 1m。

    我们无法保证任何长度都超过 USB 规范。 您在这里将需要有源电缆。

    2. 如果 需要添加转接驱动器、是否有推荐的芯片? 由于 TUSB1146-Q1 已经在主板上切换了信号、因此我能否在电缆中使用普通的 USB 转接驱动器? 我们需要 DisplayPort 交替模式、 不仅可以传输 USB 信号、还可以传输视频信号

    需要在此处使用有源电缆。 这可以从现成的购买。 我们对我们的器件在有源电缆终端设备方面没有太多经验、但 TUSB1044A 可能是适合此应用的出色器件。  

    [/quote]