This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THVD2452V:SLR 可选数据速率

Guru**** 3013740 points

Other Parts Discussed in Thread: THVD2452V

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1555797/thvd2452v-slr-selectable-data-rates

器件型号:THVD2452V


工具/软件:

您好:

我正在考虑 在新设计中使用 THVD2452V、我想知道是否有任何理由使 50Mbps 数据速率配置 (SLR 引脚拉至低电平时的 THVD2452V) 不能用于低于 50Mbps 的数据速率?  该应用是一款通用收发器、我希望能够根据具体用例灵活调整数据速率。   

谢谢、此致、

Jessica

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    器件本身对数据速率没有下限。

    当 SLR 拉至低电平时、输出边沿非常快。 这可能会导致 EMI 问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jessica、

    我同意克莱门斯。 当然、该收发器可以在较低的数据速率下使用、SLR 引脚可帮助解决 EMI 问题。 如果不担心 EMI、您可以始终将器件保持为 SLR =低电平、并使用较低的数据速率。  

    如果您有任何其他问题、请联系我们!

    Ethan