This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83848Q-Q1:上游驱动器中的能量检测支持

Guru**** 3005590 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1555764/dp83848q-q1-energy-detect-support-in-upstream-driver

器件型号:DP83848Q-Q1


工具/软件:

是否计划将能量检测支持添加到 DP83848Q 的上游内核驱动程序、或者是否有类似器件的参考实现?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeremy:

    DP83848 是一款较旧的器件、具有有限支持。 我不知道有任何修改内核驱动程序的计划。

    DP83826A 是一款类似的器件、它支持多种低功耗模式。 虽然没有 1:1 的能量检测功能、但如果可以切换到更新的器件、这些功能会有所帮助。

    此致、

    Shane