主题中讨论的其他器件:TCA8424
工具/软件:
尊敬的专家:
我的客户正在使用
https://www.ti.com/tool/TCA8424EVM-038
与 Linux 工具 (I2CTools) 配合使用
测试这种情况、请参阅直接连接到 MPU 的 TCA。
与外部 3V1 一起提供
然后执行以下步骤:
i2cdetect -y 1
i2ctransfe -y 1 w2@0x3b 0 -(ACK 收到//总线无问题)
读取数据:
i2ctransfe 1 W0@0x3b r30
此后它收到:
之后为 11x0x00 和 0xFF。
因此、似乎 11 个字节来自矩阵。
通常首先应该有 HID Describtor、以便之后可以解决这些区域。
这里做了什么?