This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLIN1021A-Q1:SCH 回顾

Guru**** 3005590 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1555540/tlin1021a-q1-sch-review

器件型号:TLIN1021A-Q1


工具/软件:

您好的团队、  

您能否帮助查看 随附的 TLIN1021ADRQ1 SCH、并再次确认是否可以使用以下连接? 谢谢

e2e.ti.com/.../TI_2D00_LIN_2D00_POWER.pdf

此致、

张晓伟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Xiaowi:

    总体原理图看起来不错。 但是、我不建议进行连接、尤其是在 需要>指定的 4mA 抑制输出电流时、并且建议将 LIN 拉至 VSUP。谢谢。

    此致、

    Michael。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael

    修改后请帮助再次检查 SCH。 谢谢

    此致、

    张晓伟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Xiawei,

    正确、感谢您提供后续和修改后的原理图。

    此致、

    Eric Hackett