This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN1473A-Q1:查看原理图

Guru**** 3005710 points

Other Parts Discussed in Thread: TCAN1472-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1555868/tcan1473a-q1-review-schematic

器件型号:TCAN1473A-Q1
主题中讨论的其他器件:TCAN1472-Q1

工具/软件:

大家好、团队

您能帮助查看原理图吗?

如果 TCAN1472-Q1 的 NC(引脚 5)连接到上拉至 VDD、是否正常?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Luke、

    两个原理图看起来都很好、我发现这两款器件都没有问题。 所有 CAN 总线元件均正确以实现保护和滤波、所有电压轨均已正确供电、并且所有逻辑信号均已连接至控制器。

    要回答您的问题、可以将 TCAN1472-Q1 上的 NC(引脚 5)连接到 VDD。 这是一个真正的无连接。

    此致、

    Eric Hackett  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢!!!