This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83826I:差分线路上的上拉电阻器和电容器

Guru**** 2926360 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83826I

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1555511/dp83826i-pull-up-resistors-and-capacitors-on-differential-lines

器件型号:DP83826I


工具/软件:

我将使用 100Base 全双工模式。

对于规格与我之前使用的 DP83826I 相同的 IC、TD+、TD-、RD+和 RD-被 49.9Ω 上拉、如下图所示。

此 IC 是否不需要这样做? 此外、是否不需要在同一通信线路上安装 10pF 多层陶瓷电容器(未安装)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我自己解决了。 OLD IC 处于电流驱动模式、需要使用一个上拉电阻器。 此 IC 处于电压驱动模式、因此连接器周围的电路不同。

    顺便说一下、我是否可以将 TMJ16611AENL 连接器与 DP83826I 配合使用?
    由于电流电路用于电流驱动、因此我需要更改连接器外设电路以匹配 D83826EVM。
    TMJ16611AENL 数据表可通过以下链接找到。

    www.taoglas.com/.../TMJ16611AENL.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、  

    您对电流模式驱动器的理解是正确的。 DP83826 是电压模式驱动器、因此不需要上拉电阻器。  
    对于变压器、我们通常建议匝数比为+–2%、但该值为+–3%。 这是可以容忍的、但请注意、这可能会影响性能。  
    否则、我们的规格符合我们的建议。  

    此致、
    j

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。 我将使用此连接器。 这是另一个问题、

    对于浪涌保护、我已将电路板上的 DGND 和 FG 短接。 是否可以将 RJ-45 FG(以下简称 FG_LAN)与电路板的 FG 绝缘、如下所示?

    FG - DGND ... 0Ω

    FG_LAN - DGN&FG ... 1MΩ Ω(电阻器)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们通常建议将 DGND 和接地 GND (FG) 与 1M Ω 电阻器和 4700pF 电容器连接。

    如果担心浪涌保护、还可以选择在 MDI 线路上包含 ESD 二极管。

    此致、

    j