This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS110DF410:初始加电后设备的默认状态

Guru**** 3005690 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1555755/ds110df410-default-state-of-device-after-initial-power-up

部件号:DS110DF410


工具/软件:

我们计划在硬件方面 对使用 DS110DF410SQE/NOPB 的新电路板进行初步检查、并想知道我们是否需要我们的软件团队在上电后对此器件进行编程、从而使器件完全正常工作。  器件的加电状态是否正常工作、这意味着我们可以 10G 数据速率通过它传递数据?  理想情况下、我们希望 在默认情况下启用“品质因数自适应“。

谢谢!

马特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Matt:

    默认情况下、该器件将使用自适应模式 1 锁定到 10.3125Gbps 和 1.25Gbps。

    为了获得理想功能、您应该需要进行一些额外的器件配置。  例如、您可能需要调整 VOD、去加重或选择适应模式 2。

    谢谢、

    Drew