This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65C1168:未使用时应该怎么办

Guru**** 3005530 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1555788/sn65c1168-what-should-i-do-with-unused

器件型号:SN65C1168


工具/软件:

我仅使用 4 个通道中的 3 个。 我应该如何处理我未使用的通道的 I/O? 我是否应该让它们保持未连接状态? 我应该把它们上拉/下拉吗? 我应该使用多大尺寸的上拉/下拉电阻器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以将 RS422 引脚保持悬空。 A/B 线路具有内部上拉和下拉电阻器。 Y/Z 引脚是输出引脚、可保持断开状态。

    R 引脚也可以保持悬空、因为它们是输出引脚。

    您应该偏置的引脚是输入 (D) 引脚。 您可以使用一个电阻器(可能是 10k 左右)将它们连接到 GND。  

    - Bobby