This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS30EA101:DS30EA101SQ 从 100Ω 差分输入接收 SDI 1.5G 信号、并将其转换为 75Ω SDI 输出

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: DRIVECABLE04EVK, DS30EA101

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1555655/ds30ea101-the-ds30ea101sq-receives-an-sdi-1-5g-signal-from-a-100-differential-input-and-converts-it-to-a-75-sdi-output

部件号:DS30EA101
主题中讨论的其他器件:DRIVECABLE04EVK

工具/软件:

你好
您能帮助我理解我的原理图为什么不起作用吗?
我有 1.5G 的 SDI 视频信号来自具有 100Ω 阻抗的 20 米屏蔽双绞线电缆。
我想将 BNC 连接器的该信号从差分转单端 75Ω 转换为标准 SDI 监视器、并使用 DS30EA101SQ 补偿一些信号损失。
将差分 100Ω 信号连接到输入端时、可以看到信号 LED 亮起、看起来 IC 正在检测 SDI 信号、但没有视频输出。



在测试中,为了确保我的想法可行,我使用了小型平衡 — 非平衡变压器而不是 DS30EA、并且我能够获得 SDI 信号、尽管损耗很大。 显示器开始显示图像。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Volodymyr:  

    DS30EA101 LVDS 输出驱动器具有内部 100 Ω 终端。 尽管 DS320EA101 的输入可以接受具有适当接收器终端的 75 Ω 线路、但我在数据表或 DRIVECABLE04EVK 评估模块中没有看到过展示如何为 75 Ω 线路调整输出的示例。 我个人没有将 LVDS 线路阻抗从 100 欧姆转换为 75 欧姆的经验、但我认为这可能比此处所示具有并联电感器布置的串联电阻器更复杂。 可能需要在 DS30EA101 之后安装平衡 — 非平衡变压器。

    在典型应用中、DS30EA101 放置在电缆后面、输出应直接传输到差分接收器。 听起来您的用例可能有所不同、在进入显示器之前、DS30EA101 输出将转至另一根 BNC 电缆? 均衡器仍应有助于最终信号质量、但输出级可能需要经过特殊处理、以确保正确转换阻抗。

    此致、

    Evan Su