This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM26LV32E:如果使用较新的芯片版本、则器件会失败

Guru**** 3006540 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1555653/am26lv32e-part-fails-if-newer-die-revision-is-used

器件型号:AM26LV32E


工具/软件:

Honeywell 看到、每当他们使用该裸片的最新版本时、传统设计就无法传达。  

我正在等待了解是否可以获得原理图、并且需要查看显示其失败情况的波形。  

有关这方面的一些详细信息、请参阅随附的文档。  

e2e.ti.com/.../INI_2D00_VG-NETWORKING-ISSUE-POST-DEBUG.pptx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Shawn、

    PowerPoint 是一个很高的水平,太多的信息,我无法完全理解。 到目前为止、我没有在他们提供的信息中准确地看到问题、也没有真正了解问题的实际情况。  

    正如您所指出的、当问题发生时、很高兴看到 A/B 和 Rout 引脚的模拟作用域截图。  

    当您获得示波器截图和原理图时、请返回报告。

    - Bobby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bobby、

    谢谢! 可以。  

    Shawn