This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THVD1426:器件一段时间后无响应

Guru**** 3008190 points

Other Parts Discussed in Thread: THVD1426

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1555332/thvd1426-device-not-responding-after-some-time

器件型号:THVD1426


工具/软件:

尊敬的团队:

我一直在尝试使用 THVD1426 以菊花链方式连接 RS485、因为它具有自动方向控制功能。 我的波特率是 57600。 现在、协议已经成功、但存在大约 3%的故障。 在某个时候、某些设备停止响应、我认为收发器由于某种情况而被锁定。 因为如果进行下电上电、它就可以正常工作。 有什么建议吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Geetha、

    您是否具有设备未响应的作用域截图?

    是否有我可以查看的器件原理图?

    - Bobby