This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65LVCP15:SN65LVCP15 是否需要交流耦合?

Guru**** 2773115 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65LVCP15

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1555246/sn65lvcp15-does-sn65lvcp15-need-to-be-ac-coupled

器件型号:SN65LVCP15


工具/软件:

我查看的 是在 100 Base-T 和 1000 Base-T 的以太网 PHY 和以太网变压器之间使用 SN65LVCP15 是否需要根据数据线添加交流耦合电容器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 William、

    遗憾的是、该器件不适合 Base-T 以太网。  它是 为 1000Base-X 和其他类似串行通信协议而设计的。

    谢谢、
    Drew