This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83822I:DP83822I ibis 型号

Guru**** 2893300 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83822I, DP83822EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1555507/dp83822i-dp83822i-ibis-model

器件型号:DP83822I
主题中讨论的其他器件: DP83822EVM

工具/软件:

TI、您好

我目前正在使用 DP83822I 的 IBIS 模型 (snlm205a.zip/dp83822.ibs) 作为驱动器执行信号完整性 (SI) 仿真。
我想观察波形边沿的上升时间 (tr) 和下降时间 (tf)。

dp83822.ibs 文件中的“MAC Impedance Control“设置是否设置为默认配置?
此外、是否有具有修改后的“MAC 阻抗控制“设置的 IBIS 模型?

提前感谢您的支持。

此致、
user3895290

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    dp83822.ibs 文件中的“MAC 阻抗控制“设置是否设置为默认配置?

    是的、IBIS 模型应带有默认的 MAC_Impedance_control 设置。

    是否有一个具有修改后的“MAC 阻抗控制“设置的 IBIS 模型?

    我们没有 DP83822 IBIS 模型、其中包含 MAC_Impedance_control 设置。 您可以实施一个外部等效电路、以帮助对较低的端接阻抗进行建模。

    或者、您能否在 DP83822EVM 上验证一下吗? 您可以使用此 EVM 对物理板上的 MAC 阻抗进行编程并测量上升/下降时间。

    此致、

    Shane