This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCF8574:输入电压/电流规格

Guru**** 3016030 points

Other Parts Discussed in Thread: TPIC2810, TPL7407LA, PCF8574

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1533567/pcf8574-input-voltage-current-specifications

部件号:PCF8574
主题中讨论的其他器件:TPIC2810、 TPL7407LA、

工具/软件:

e2e.ti.com/.../TI-4874.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    LED 将无法关闭;当您尝试将引脚配置为高电平时、电流将通过钳位二极管流入 VCC。 当没有其他器件能够灌入该电流时、VCC 将上升并损坏与其连接的所有器件。

    使用 TPL7407LA 等高压驱动器或 TPIC2810 等集成式 I²C Ω LED 驱动器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Barry:

    我同意这里的克莱门斯。 根据 p 端口引脚的简化输入/输出、LED 将无法关闭。  

    此致、

    Tyler

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../TI3.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Barry:

    P0 看起来可以正常、因为这是通用复位引脚。  

    P4 - P7 在本例中看起来正常。 2N7000 用作从 12V 电源通过 LED 灌入电流的开关。 我没有看到 12V 电源干扰 Px 引脚的任何问题。

    我的问题涉及 P1 - P3。 我没有看到 PCF8574 用于驱动电感线圈。 我有点担心 12V 电源以及 R1 和 RG1。 如果我假设电流很小、进入 M1 的栅极、则 12V 电压会在 40k 和 60k 电阻之间形成一个电阻分压器。 I/O 引脚上有一个正向二极管、该二极管会反馈到 5.3V 电源中:  

    不确定这是否适用于您的用例、但在高电平状态下会有电流流动。  

    此外、IRF9520 是 p 沟道 FET、这是否意味着栅源电压总是大于阈值?  

    5.3V - 12V =–6.7V

    0V - 12V =–12V

    因此、无论是 P1 驱动为高电平还是驱动为低电平、M1 处的 FET 将始终导通。  

    我认为此解决方案不起作用、因为 PCF8574 不是 12V 器件。  

    此致、

    Tyler

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tyler、
      我不想做相反的,我只是想确保我有一个适当的结果。 下面可能会解释其中的一些细微之处。
    出发地:   理解和解释标准逻辑数据表
       应用报告 — SZZA036C –2002 年 12 月–2016 年 6 月修订
    4.4.7 输出钳位电流、IOK
    这是在电压高于或时可以安全流入器件输出端子的最大电流
    正常工作范围以下。
    有用提示:
    如果器件输出与 VCC 电源之间存在钳位二极管(请参阅图 28)、则表示 ESD
    输出 P 沟道上拉晶体管中的保护或寄生电流路径、将同时存在正电流
    输出钳位电流的负绝对最大额定值。 如果只有一个负绝对值、
    最大额定值、这意味着输出端只有一个接地钳位二极管、而不是电源钳位
    二极管或输出 P 沟道上拉晶体管中的寄生电流路径。

    从:   APCF8574 数据表
       IOK 输入/输出钳位电流 VO < 0 或 VO > VCC±μA Ω
    我已经尽力使用“Circuit Lab“(https://www.circuitlab.com) 分析电路。 示意图以公开形式列出、并在 IRF9520 或 PCF8574 上标记。  
    根据以下结果、、 IOK 将≈67ua — 低于 400ua 的限制。
    导通/关断栅极电压似乎合适。
    希望这对您有所帮助。 如果我在左侧字段、请告诉我。
    谢谢 Barry

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Barry:

    我认为分析电路的这一部分:  

    MBR 二极管可能无法最好地代表 PCF 器件内部二极管的特性、因为它具有~ 300mV 正向电压、PCF8574 内部的二极管可能为 0.5V。  

    如果 P2 上的电压为 5.3V + 0.5V = 5.3V、则从 V1 到 P2 的电流为 (12V - 58V)/ 100k = 62uA。  

    Vgate = 5.8V +(62uA x 60k Ω)= 9.52V
     

    Vgate = 8.5V 或更高电压似乎会关断 M1。 因此、对于 SW1-3 开路或 SW2 闭合的情况、LOADV = 0V 这意味着 M1 关闭。  

    对于 SW3 闭合情况、SW3 对输出驱动器的 nFET 进行建模。 那里有一些电阻会产生压降。  

    如果我们查看 PCF8574 的 IOL / VOL 规格、那么下拉驱动器的阻抗约为 1V / 25mA = 40 欧姆。  

    我使用驱动器规格计算出了压降。  

    查看 IRF9520 Vgs 的规格:  

    建议的最大值为–4.0V 12- 4 = 8V、因此从技术角度而言、Vgate 应该>= 8.0V。 此功率 FET 的绝对最大值条件看起来为+/–20V、因此从技术角度而言、我们在此处仍符合规格。  

    我的 Vgate = 7.205V 计算结果可以接受、M1 将导通、LOADV =~ 12V。  

    PCF8574 具有 ABS、您是正确的。 钳位二极管上的最大电流限制为 400uA。 由于计算出的电流为 67uA、因此即使有电流反馈到电源中、我认为此应用也可以接受。 只要此电流在您的系统中工作、我想您可以在这种情况下使用 PCF8574 器件。  

    此致、

    Tyler

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tyler、

    感谢您 抽出宝贵的时间提供意见。 实际上、我学到了一些新知识。 对一个 76 岁的孩子来说还不错、最初是在真空管设计中学习的。

    此致、Barry

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tyler、
    我需要再次请求您的帮助。 我不知道你能不能提供帮助。  我在 Arduino 论坛上发布了以下内容。
    Forum.Arduino.cc/.../1393532  

    我对 Iok 的解读是钳位二极管允许的最大电流。
     
    70ua 小于(最大值的 15%)应该是安全的操作条件。
    如果您不同意、请分享您对 Iok 的理解。 当然、我不是一个无用的参数

    不幸的是、对于“Iok"的“的含义、我收到了重要的负面反馈。  我在您的评估中感到非常舒服。 但是、这是我收到的一些反馈。


    “TI 论坛就像这个论坛。 您可能会找到一个知识渊博的人或一个只是猜测的人。很明显、这个泰勒人没有阅读数据表。“


    “这些二极管仅用于瞬态 ESD 保护。 它们不应用于削波或钳位输入信号。 但未规定在二极管连续电流下运行。“


    “完成几个设计后、您会发现、这些复杂的电路依靠使用 ESD 二极管实现削波/钳位、会导致长期失效。“


    似乎他们不接受您的分析作为“ TI 官方回复“。  
    我相信你。
    谢谢 Barry

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Barry:

    如果你有完整的 Arduino 链接,我愿意与人沟通,看看我可以从他们那里学习什么。 这是可能的,我可能是 误解的东西。  

    [引述 userid=“653947" url="“ url="~“~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1533567/pcf8574-input-voltage-current-specifications/5911251 #5911251“]

    70ua 小于(最大值的 15%)应该是安全的操作条件。
    如果您不同意、请分享您对 Iok 的理解。 当然、我不是一个无用的参数

    不幸的是、对于“Iok"的“的含义、我收到了重要的负面反馈。  我在您的评估中感到非常舒服。 但是、这是我收到的一些反馈。


    “TI 论坛就像这个论坛。 您可能会找到一个知识渊博的人或一个只是猜测的人。很明显、这个泰勒人没有阅读数据表。“


    “这些二极管仅用于瞬态 ESD 保护。 它们不应用于削波或钳位输入信号。 但未规定在二极管连续电流下运行。“


    “完成几个设计后、您会发现、这些复杂的电路依靠使用 ESD 二极管实现削波/钳位、会导致长期失效。“


    似乎他们不接受您的分析作为“ TI 官方回复“。  

    [/报价]

    如有疑问、我总是会尝试遵守数据表中的规定。  

    我同意、使用带有 12V 系统的 PCF8574 (5V) 设备可能不是最好的解决方案。 我想知道 arudino 论坛在解决这个问题上有什么想法? 他们是否建议移除 R1? 这样、12V 至 5V 电源没有路径。  

    您可以尝试与 栅极驱动器/电源管理团队交谈。 他们可能有一个比 PCF8574 更适合的设备。 正如克莱门斯之前所说的那样 ,TPL7407 可能是一个很好的起点。 可能在 TPL7407 中使用 PCF8574。  

    https://www.ti.com/power-management/gate-drivers/products.html

    返回到数据表... 第 2 点指出、如果遵守输入和输出电流额定值、则可能会超过输入负电压和输出电压额定值。  

    第 1 点还指出、“长时间暴露于绝对最大额定条件下可能会影响器件  可靠性。  

    PCF8574 中的规格如果超出建议运行条件但低于绝对最大额定值、则可确保器件不会受到严重损坏、但器件可能会也可能不会按预期运行、并随着时间的推移降低器件的可靠性。 在这种情况下、如果我们有电流回流到器件中、但也受到电阻的限制、以便将电压和电流保持在 ABS 范围内。 最大额定值、我们会影响器件可靠性、包括器件性能、功能和 电流 。  

    以下是我们的另一个 I/O 扩展器对 ABS 的声明。 最大条件:  

    从该数据表中可以看出、似乎将条件保持在 ABS 内。 最大额定值不是最佳实践。  

    我没有任何数据,我可以给你多长时间 PCF8574 被损坏,如果保持在绝对最大额定值范围内。 我必须与设计团队交谈、了解 ESD 结构在您的条件下可以持续多长时间。  

    因此,简而言之,我将加倍回到我的建议 PCF8574,以确保您的应用程序工作很长一段时间,而不仅仅是几年或可能的几分钟。 我肯定会尝试选择栅极驱动器路线、如果您需要利用 I2C 总线来控制系统、请将 PCF8574 与栅极驱动器等另一个器件配对。  

    此致、

    Tyler

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tyler、
    我很高兴你还在跟我说话。  


    在运行中、集成电路的使用寿命取决于电路设计参数。 由于设计选择不当、使用寿命可从数年缩短至数毫秒。 每一个选择都有效果 问题是“短得多“。
    1970 年、在 RCA 实验室关于 GaN 和 GAP LED 开发的工作中、我得知二极管寿命 取决于电流密度和温度管理。 (如下所示)


     
    我认为这表明了 我的想法、通过 ESD 二极管的电流电平不会显著缩短 PCF8574 的使用寿命。


    您说过;
    “我没有任何数据,我可以给你多长时间 PCF8574 被损坏,如果保持在绝对最大额定值之内。 我必须与设计团队交谈、了解 ESD 结构在您的条件下可以持续多长时间。“  
    我会问您是否可以这样做。


    您要求提供论坛链接 https://forum.arduino.cc/t/p-type-mosfet-and-pcf8574/1393532
    移除 R1 会禁用 MOSFET 的功能。
    有人提出了解决办法。  额外的元件会增加 Vcc 的负载、使其接近其限值。
    再次感谢您的参与  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Barry:

    明白了、

    我可以提交设计申请、以便了解 ESD 单元结构在输入钳位+/- 400uA 规格方面的限制。  

    此外,在 Arduino 论坛上继续响应。 我创建了一个帐户!  

    此致、

    Tyler

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。 非常感谢您的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Barry、

    欢迎您! 在 12V 应用中使用我们的 5V 器件时、我也从这个问题中学到了很多知识。  

    此致、

    Tyler

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tyler、

    请务必记住、该电路不是脉冲式的。 PCF8574 的输出预计在 90%的时间处于高电平状态。 我的目标是以每 5-15 分钟一次的间隔使 MOSFET 至少持续 15 分钟。 根据太阳条件、这可能每天发生 3 次、也可能不会持续 3 天。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Barry:

    我提交了 TT。 我尝试从设计团队那里了解它是否是 IOK 的直流规格。 我 95%肯定这是直流规格。  

    但这是一个有趣的情况。 我相信您可以并排使用两个 PCF8574 器件、一个器件具有 10uA IOK、另一个器件具有 ABS。 在最大 400uA 下、您很可能会看到第二个器件的故障速度比消耗 10uA 电流的器件快得多。  

    这只是我的假设。 我需要就规格的影响与设计进行讨论。 大多数时候、是 ABS。 最大规格通常设置为保护带。 尽管我们说的是 ABS。 最大输入电压为+6.5V、该电压通常比数据表中的裕度稍大一些。 这很可能与 IOK 规格相同。 我们说+/- 400uA、但在可能发生永久损坏之前、它可能有更大的裕度。 在大多数情况下、我们会过设计和保护频带、以确保器件可靠性并确保数据表的真实性。  

    据 Jim 在 Arduino 线程中表示、如果 IOK 是一个瞬态规格、我们很可能会在数据表中的某处说明 这些限制。  

    此致、

    Tyler

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tyler、

    Slight smile我不是在推动、但是否有合理的时间提供反馈?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Barry:

    考虑到设计当前的工作量、通常需要几周的时间才能获得反馈。  

    我再把它们 ping 通。  

    此致、

    Tyler

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当我们耐心地等待响应时、如果响应为负数、那么以下问题是否可能成为解决方案?VV

    VCC = 5.3V 、D2 为 5.1V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Barry:

    从设计的角度来看、我认为他们很快就会得到解答。 从最近的讨论中可以看出、如果是 12V 或任何电压>ABS、 即使 PCF8574 的输入引脚无限期地受到串联电阻的钳位、最大电压也会产生可靠性问题。 最佳实践是将 Pxx 引脚上的输入电压保持在数据表的建议工作条件内。  

    在给定该原理图的情况下、看起来当 PCF8574 未驱动任何电压信号时、PXX 处的电压将~ 5V、因为齐纳 D2 将电压保持在该电平。  

    我使用 Vz = 5.1V 的二极管的 LTSPICE 进行了仿真、这在仿真中看来、当 PCF8574 驱动为低电平或被弱拉高时、这种做法是可行的、并且符合数据表的规格。  

    此致、

    Tyler

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢

    尝试使用 SPICE、R1 = 5600 将 Vout 从 R2 更改为大约 5V

    希望设计组最终将证明 IOK 是一个毫无用处的参数是合理的。

    感谢您抽出宝贵的时间并耐心等待。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Berry、

    我们将按 EOD 给出响应。 谢谢!

    此致、

    Josh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Barry:

    ping 命令后仍在等待设计的响应。  

    从 SPICE 角度来看、该电路看起来很有效。 您是否也在 Arduino 论坛上发布了文章、以确认其是有效的使用案例?  

    此致、

    Tyler

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Josh、Ya 真的让我兴奋了一段时间。 如果我有任何帮助、请告诉我。

    Barry

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Barry:

    今天我将再次 ping 问题进行设计。  

    此致、

    Tyler

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我可能是错的,但我开始认为我的(我们的)查询已经翻了一个石头. TI 可能会弄清楚如何应对爬出的问题。  Slight smileμ s

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Barry:

    Tyler 目前不在办公室、将于下周中旬返回、在此处提供更新。 感谢您的理解。

    此致、

    插孔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Barry:

    我们的售票系统不会让您翻滚、只是试图让设计人员注意、所花费的时间比预期的时间长。  

    此致、

    Tyler

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我只提到“岩石“是因为约书亚的回应“我们将给出 EOD 的回应“。

    让我觉得他们有答案、但不喜欢。 很有趣

    感谢您的帮助

    Barry

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    再次 ping 电子邮件。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Barry:

    设计评论提到受串联电阻限制的钳位电流规格。  

    “从这种泄漏的规格和机制来看、这种泄漏也应该是可以长期使用的。 只要该电流在整个温度范围内保持在 100uA 以下、就不会导致任何性能问题、因为当 IO 引脚电压> VCC 时、推挽电路的 I/O 驱动器(PMOS 驱动器)将会看到大部分电流、当引脚电压< 0V 时、NMOS 驱动器+ ESD 单元可以安全地承受而不会出现任何降级。“

    此致、

    Tyler

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    泰勒, 感谢这么多的“鸟狗“这. 你一直都很乐于助人。 Barry

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Barry:

    欢迎您! 如果对此主题或其他主题有任何更多疑问、请随时提交另一个主题。  

    此致、

    Tyler