This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TRS3232E:VCC = 2.4V

Guru**** 2587625 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1555316/trs3232e-vcc-2-4v

器件型号:TRS3232E


工具/软件:

您好、

我对 TRS3232EIPWR 和 MAX3232EIPWR 有疑问。

数据表中的建议工作范围是 VCC、(min)= 3V。 因此、当 VCC = 2.4V 时、理解 IC 处于禁用状态是正确的吗?

此致、

Nishie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yuta,

    正确、VCC 必须至少为 3V 才能正常运行。 在 2.4V 时、器件可能无法完全关断、但无法正常工作、并且无法保证任何数据表参数。

    此致、

    Eric Hackett  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eric、San、

    感谢您的快速回答。

    我知道、VCC = 2.4V 时、IC 无法完全关断。 请告诉我完全关闭 IC 的 VCC 范围。

    此致、

    Nishie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yuta,

    最好在 VCC 引脚上尽可能接近 0V、以确保 IC 不通电。  

    此致、

    Eric Hackett