This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN1043HG-Q1:电容选择

Guru**** 2477865 points
Other Parts Discussed in Thread: TCAN1043DEVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1551671/tcan1043hg-q1-cap-selection

器件型号:TCAN1043HG-Q1
主题:TCAN1043DEVM 中讨论的其他器件

工具/软件:

尊敬的专家:

与 2Mbps CAN 相比、CAN FD 应用中的 C2、C6、C7 是否有任何特殊注意事项?  TCAN1043DEVM 用户指南中没有值说明。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的北大:

    C2 和 C7 只是滤波电容器。 它们在 EVM 上未组装、用于各种设置和测试。 这些不是必需的  

    C6 属于带有 R9 和 R14 的分裂终端配置。 如果使用端接、则 C6 的值应设为 4.7nF(我们的典型建议)。 CAN 指南 https://www.ti.com/lit/an/sloa101b/sloa101b.pdf 的分裂端接部分对此进行了说明 。但是、如果此 CAN 节点不需要端接、则 C6 可以未填充。  

    如果回答了您的问题、请告诉我、

    Ethan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ethan:

    感谢您的支持!

    查看我们的 EMC 测试报告。 报告列表性能(不带 100 μ H CMC)。 对于 2Mbit/s、50uH 可能是更好的选择。 为什么我们选择 100uH 来测试、而不是 50uH?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Beida,

    我们无法控制 IBEE EMC 测试的 CMC 值。 这由测试机构选择、是辐射合规性规范的一部分。

    此致、

    Eric Hackett  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Eric、

    对于 2Mbit/s CAN FD、 TCAN1043DQ1、51uH 或 100uH CMC 更好?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的北大:

    它取决于其余的 CMC 规范、但通常在 2Mbps 下都可以正常工作。 我倾向于 100uH、因为它的共模噪声抑制比 51uH 更强。  

    此致、

    Ethan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Ethan。