This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLIN2029A-Q1:与 TLIN2029-Q1 的差异

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: TLIN2029-Q1, TLIN2029A-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1555139/tlin2029a-q1-differences-to-tlin2029-q1

部件号:TLIN2029A-Q1
主题中讨论的其他器件:TLIN2029-Q1

工具/软件:

TLIN2029-Q1 与 2029A-Q1 之间有何区别?  

客户反馈:  

至于 TLIN2029A 作为替代方案、我们看到与原始方案的一些差异、如下所示。 这是正确的吗?

EMC 优化(例如 Lopes)

TLIN2029 经过优化、可降低 EMC 辐射→与长电缆的潜在差异可测量。

空气间隙 ESD (IEC 62228-3)

TLIN2029:±25kV 、TLIN1029A:未指定→Ω 可能与汽车 EMC 合规性测试相关。

TI 诊断功能

TLIN2029 在 LIN 故障期间提供“确定性行为“、大多数情况下与标准应用无关

代表我的客户

谢谢、再见
Hanno