This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN75LBC184:SN75LBC184D 裸片与 SN65LBC184DR

Guru**** 2910380 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1555055/sn75lbc184-sn75lbc184d-die-vs-sn65lbc184dr

器件型号:SN75LBC184


工具/软件:

SN75LBC184D 为 EOL 状态、我们计划使用 SN65LBC184DR 作为直接替代产品。  

为了确定替代测试、我想知道这两个器件是否基于相同的器件、并且仅在额定温度范围内发生偏差?

我在论坛中找到了一个表明这一点的 TT、但非常感谢您的评论。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jens:

    SN65LBC184D 经历了设计裸片变更、因此最好将器件视为完全不同的器件、并对其执行测试以在系统中进行验证。

    - Bobby