This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TRS3232E:TRS3232EIDBR 的设计注意事项

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: TRS3232E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1556466/trs3232e-design-considerations-for-trs3232eidbr

器件型号:TRS3232E


工具/软件:

我正在使用 TRS3232E 设计 RS232 到 UART 转换器板。 因此、对于电荷泵电路、我应该考虑使用陶瓷电容器或电解电容器或钽电容器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    陶瓷或电解电容器;请参阅图 8-1。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    使用陶瓷电容器是不错的、只需确保您具有足够高的额定电压即可。 我通常建议电荷泵电压至少为其 2 倍 (~5.5V)、使其大于 11V。  

    - Bobby