This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9555:适用于 LED 应用

Guru**** 2918920 points

Other Parts Discussed in Thread: PCF8574, TCA9554, PCA9554A, TCA9555, PCF8574A, PCF8575, PCA9555, PCA9554, TCA9554A, TCA9535

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1553741/tca9555-for-led-application

器件型号:TCA9555
Thread 中讨论的其他器件: PCF8574APCF8575、PCF8574 、TCA9554、 PCA9555、PCA9554、PCA9554A TCA9554ATCA9535

工具/软件:

尊敬的先生:

我们将 TCA9555 设计用于 LED 应用、该原理图有任何问题、如下所示? 可以帮助我们仔细检查一下吗? 感谢您的帮助并向您学习。

e2e.ti.com/.../TCA9555-for-LED_5F00_20250814.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tommy:

    TCA9555 IOL 灌电流能力高达 25mA、具有连续 ABS。 通过 ICC 的最大电流、最高可达 160mA。  

    电流 mA 预算为 12 x 2.3 = TCA9555 可以处理的 LED 电流的 27.6mA。  

    IO 扩展器检查清单

     

     

    检查

    状态(好,好,验证?)

    注释

    本地去耦电容器

     很好

    通常、在 VCC 上放置一个 0.1uF 电容器、并尽可能靠近器件

    C137 - 4.7 μ F、6.3V

    验证原理图引脚排列是否与数据表引脚排列相匹配

     很好

    有时、引线式和无引线封装型号的引脚排列会混用

    检查原理图中的 SDA 和 SCL 线网上是否存在上拉电阻器。

     验证

    不在当前原理图页面上、但我相信原理图其余部分的第 4 页、第 7 页、第 9 页、第 11 页中很可能提供了 PU 电阻器。  

    配置为输入的未使用 GPIO 引脚通过电阻器偏置到 VCC 或 GND

     很好

    TI 的大多数 IO 扩展器产品系列都不在 p 端口引脚上包含内部上拉电阻器;PCF8575、PCF8574、PCF8574A TCA9555 PCA9555、PCA9554|TCA9554 和 TCA9554A|PCA9554A、因此可保持悬空。

     

    另一种方法是在器件上电后、可以将任何未使用的 P 端口引脚设置为输出(设置为高电平或低电平无关紧要)。

     

    TCAL 敏捷 IO 扩展器还能够启用内部 PU 或 PD 电阻器。

    Pxx 引脚上的 LED 实现使用 100k 外部 PU 电阻连接到 LED_VCC(即 R113)。 这将灌入不必要的电流。  

    TCA9555 的每个 I/O 上均内置了内部 100k PU 电阻、请参阅下面的功能图。  

    除非使用 I2C 开关或 I2C 多路复用器来解决冲突、否则总线上的器件地址是唯一的

     很好

    仅 1 个具有地址 0x20 的 TCA9555

    如果器件有一个/RESET 引脚、则在上电后将引脚偏置为高电平(最好使用上拉电阻器)。

     不适用

    无外部/RESET 引脚

    如果器件具有/INT 引脚并且使用了/INT 引脚、则将该引脚连接到上拉电阻器。

     很好

    R263 - 10k PU 至 LED_VCC  

    您遵循图 35 中的正确实现:  

    但 TCA9555 在每个 Pxx 引脚 PU 至 VCC 上尤其具有内部 100k PU 电阻器。  

    如果您决定使用其他 I/O 扩展器型号 (TCA9535)、则最好保持 100k PU 电阻器尺寸。 TCA9535 与 TCA9555 是同一器件、但内部为 100k PU 电阻器。  

    此致、

    Tyler

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tyler、

    感谢您的帮助和 GREST 支持、

    SDA 和 SCL 上拉电阻的概念、  

    上拉电阻位于主机侧的另一个原理图页面中。 谢谢。此 I2C 网的值为 1.5K。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tommy:

    对于 I2C 应用来说、这听起来像是一个尺寸合适的 PU 电阻器。 如果对 PU 电阻值大小还有其他需求/问题、我附上了本应用手册。  

    https://www.ti.com/lit/an/slva689/slva689.pdf?ts = 1720204726016&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F

    此致、

    Tyler

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Tyler:

    明白了、我们将对此进行研究、谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tommy:

    我将关闭该主题。 谢谢你。  

    此致、

    Tyler