This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB321:查询 USBC_ID 上拉值

Guru**** 3004740 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB321

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1556559/tusb321-query-on-usbc_id-pull-up-value

器件型号:TUSB321


工具/软件:

尊敬的 TI 专家:

请支持以下查询:

根据 TI 的 TUSB231 芯片数据表 — 连接到 TUSB321 USBC_ID 输出(漏极开路)的建议外部上拉电阻应为 200K。

在 最新的 AM67x TI EVM 原理图“PROC170E3B (002)_SCH.pdf“中、使用值为 10K 的上拉电阻器 R608。  

该问题来自以下 E2E 查询:

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1554882/am67-tusb321-id-pin-resistor-value-in-am67-reference-design

 

您是否对上拉电阻值有建议。

如果在 EVM 上使用 10K、是否存在问题?

此致、

Sreenivasa.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sreenivasa、

    TUSB321 上的 ID 引脚用作开漏引脚、因此需要一个外部上拉电阻器来允许该引脚 上拉至高电平。 200k Ω 的值有助于确保当 ID 引脚由 TUSB321 下拉时、 200k Ω 电阻的弱上拉不会阻止引脚上的电压下降到 0V。 可以使用 10k Ω 电阻器、但需要对其进行测试、以确保当 ID 引脚被 TUSB321 拉低时、该引脚的电压足够低、以便向电源开关发送信号以启用 VBUS。

    谢谢、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    感谢您的意见、非常感谢。

    AM67x EVM 已采用 10K 系统实现、似乎可以正常工作。

    如果我 理解正确、建议使用 200K、但在使用 10K 且功能正常的情况下、您看不到任何问题。

    请告诉我您的想法。

    此致、

    Sreenivasa.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sreenivasa、

    正确、虽然是建议、但如果您没有看到任何功能问题、那么我看不到任何问题。

    谢谢、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    感谢您的意见和快速响应。

    此致、

    Sreenivasa.