This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS80PCI800:通道交换

Guru**** 3004740 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1556720/ds80pci800-lane-swap

部件号:DS80PCI800


工具/软件:

您好先生

由于 布局灵活、设计中可以实现通道 I 交换

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    PCIe 中通常支持通道反转(非交换)、但通道必须按顺序排序(例如通道[3:0]->[0:3]。

    转接驱动器对所有通道都是相同的、因此可以通过转接驱动器交换顺序、但在与主机和 EP 连接时必须正确排序。

    此致、

    Undrea.