This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCF8574:PCF8574 用于生成复位脉冲

Guru**** 3004740 points

Other Parts Discussed in Thread: PCF8574, TCAL6416, TCAL9539

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1555822/pcf8574-pcf8574-for-reset-pulse-generation

部件号:PCF8574
主题中讨论的其他器件: TCAL6416、 TCAL9539

工具/软件:

大家好、我有一个 PCB 设计、使用 PCF8574 生成 DRV8243 唤醒的复位脉冲。

这个 IO 扩展器是否可以实现 30 微秒?

如果没有、是否有一些采用相同封装 SSOP 的 i2c 替代产品?

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Juan:

    您能否详细说明以下陈述?  

    使用此 IO 扩展器是否可以获得 30 微秒?

    什么需要 30us? 您能在这里更具体吗?  

    此致、

    Tyler

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tyler、下图来自 TI DRV8243 MOSFET。

    要唤醒、需要在“睡眠“引脚上执行一个序列。 需要使用 30us 复位脉冲(引脚低电平)将该器件置于活动状态。

    由于没有可用的微控制器 GPIO、因此我尝试了使用该 IO 扩展器。

    如果您需要更多详细信息、请告诉我。

    此致、

    Juan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Juan:

    您可能需要写入 I2C FM+才能使 tRESET 脉冲< 30us。 1MHz i2c 的时钟周期为 1us。 如果您使用 100kHz 或 400kHz I2C 总线、则 tRESET 脉冲无法及时更改输出、速度会太慢。  

    TCAL6416 或 TCAL9539 等器件可能更适合此应用。  

    此致、

    Tylerh