This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9539:应如何连接 TCA9539RGER 和 TCA9539RTWR 上的 DAP?

Guru**** 2864540 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA9539

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1555804/tca9539-how-should-the-dap-on-the-tca9539rger-and-tca9539rtwr-be-connected

器件型号:TCA9539


工具/软件:

您好:

如何 连接 TCA9539 QFN 版本上的外露焊盘(引脚 25、DAP)? 数据表中没有提到它。

谢谢、

Tom

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    可以将外露焊盘连接到 GND 网络以帮助散热。  

    此致、

    Tyler

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    DAP 是否在内部连接?

    Tom

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    否、它未连接到器件内部的特定网络。  

    在技术上可以连接到 GND 或 VCC、但我们建议使用 GND、因为在大多数情况下更容易访问 GND 区域。  

    此致、

    Tyler