This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUXHS4212:单端用例

Guru**** 2856630 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1555239/tmuxhs4212-single-ended-use-case

器件型号:TMUXHS4212


工具/软件:

该器件的使用方式是否能将每个通道(差分对的一半) 视为任何有效的 10G 信号。 根据数据表、“有效“定义了具有有效差分对一半特性的单端信号?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Thomas:  

    只要另一个差分悬空、单端就适用于该器件。 基本上、您将能够使用一半的差分通道。

    谢谢、
    Rami

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    明白。 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TI 是否有能够以这种方式使用的器件?
    每个通道可单独使用。 我们的基本问题是、我们必须支持具有不同信号振幅的多个连接模块。 我们要研究的解决方案需要在有源信号和静态信号之间切换、支持 3 种不同的端接方案。
    1.) 仅电容
    2.) 电容和额外的串联电阻
    3.) #1、采用戴维南端接
    4.) #2、具有戴维南端接

    信号可以是 CML、LVPECL 或静态逻辑电平。

    我们认为不应使用分立式器件实现这一点、因此我们正在寻找一种简单的解决方案、例如工作速率为 0 至 10Gbps 的模拟开关。 由于我们要开关如此多的信号、多端口多路复用器的理念非常适合该应用。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Thomas:

    遗憾的是、我们没有专门为单端 10Gpb 设计的设备。 最好的情况是使用上述设备、仅使用一个差速器。

    谢谢、
    Rami