This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLIN1028-Q1:LIN TxRx ESD 承受分析

Guru**** 3006740 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1556601/tlin1028-q1-lin-txrx-esd-withstanding-analysis

器件型号:TLIN1028-Q1


工具/软件:

您好、

我们将模拟 LIN 滤波器对 ESD 脉冲的影响。

其中一项要求是在 LIN 的触点引脚(未供电条件)上具有+/–4kV、330 Ω、150pF 脉冲的 ESD 脉冲。

原理图:

我们观察到以下情况:向 LIN 收发器注入电压和电流。 您能帮助判断 LIN TxRx 是否能够在不造成损坏的情况下处理此问题吗?

谢谢、

Sri Viswa.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sri:

    LIN 引脚规定高达 ±58V。因此、不用担心 ± 20V。但是、进入 IC 引脚的 10A - 12A 电流应该不安全、建议由 TVS 分流浪涌电流、进入 IC 的电流受串联电阻的限制(将 R4 增加到 10-33 欧姆或更高)、使进入 IC 引脚的电流小于 0.2A。

    即、IEC 脉冲主要由外部保护来处理 — TVS 和引脚前面的网络以及它是否安全将取决于实际进入 IC 引脚的电流大小与被 TVS/ 串联电阻器分流的情况。 因此、LIN 引脚不会传导此类浪涌电流、外部 TVS 应进行钳位、只留下几百 mA(短暂)的电流到达 IC、谢谢。

    此致、

    Michael。